This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819A:支持40A?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53819A, LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666173/tps53819a-supports-40a

器件型号:TPS53819A
主题中讨论的其他器件: LM27403

您好!

它表明 TPS53819A 可支持高达40安培的电流。 但是、在数据表中的该图像(随附)上、它也在所有效率曲线上显示了0-25A。

我只是想确保该器件支持25A。  

此外、使用 LM27403代替该器件有什么优点(如果有)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑:我只是想确保这个部件支持40A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、该器件是否需要 PMBus 才能正常工作、或者它只是一个"最好拥有"的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danyal、

    *使用该器件不需要 PMBus

    *应用电路以25A 为例。 该器件能够驱动支持40A 的 FET。 但是、在这些功率级别下、谨慎的热管理非常重要。 当器件发布时、收集的曲线基于 EVM/设计、由于 EVM 是针对25A 设计的、因此这些曲线的完成值高达该值。

    *  对于这些高电流、有许多使用 LM27403的设计示例、从经验证的设计开始并进行修改就一直是个好主意。

    www.ti.com/.../PMP7935

    此致、

    Mathew