This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:VDD >25V 解决方案

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, UCC27531, UC3708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666365/ucc27324-vdd-25v-solution

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件: UCC27531UC3708

你(们)好,先生  

我是否知道 TI 有 VDD 大于25V 的双栅极驱动器解决方案、例如 UCC27324?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我是 TI 的一名应用工程师、为低侧驱动器提供支持、并将解答您的问题。 TI 确实提供了一个工作电压高达35V 的双路驱动器、即 UC3708。 不过、这是一款较旧的双极器件、因此您可能需要考虑 UCC27531、这是一款采用紧凑型 SOT-23封装的单驱动器、其额定 VDD 为35V。

    请确认这是否能回答您的问题。

    此致

    Richard Herring