This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664971/bq24073-bq24073

器件型号:BQ24073

参考 BQ24073:

该器件允许我们为0到50之间的电池充电、但我们需要它为0到45充电。

要使用什么 NTC 来实现这一目标?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这将需要一个 Beta NTC。
    查看 P/N ERT-JOER103J (Mouser P/N 667-ERT-JOER103J)在25°C 时为10k、Mouser 库存中 Panasonic 公司提供4250k 封装0402的测试版。

    热故障将跳变至低于0.30V
    冷故障将超过2.10V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    问题是他们需要 Thu-Hole NTC。 我们无法找到符合此规范的穿孔。
    他们目前的设计中有一个 NTC、但这会提供0至50。 它们的电池只能在0到45之间充电。
    他们希望电阻器网络或另一个穿孔 NTC 可以解决此问题。
    如果是通孔版本、10K 4480K 将非常完美。 它们不能使用10K 4300K、因为这是系统中当前的情况、从技术上讲是安全故障。
    它们有1400个单元、需要通过某种方式进行返工、因此无法在当前版本中更改 IC、因此、它们正在探索使用不同 NTC 穿孔和/或电阻网络的选项、以实现对电池单元进行0至45度充电。

    对此有什么想法吗? 电阻器网络?
    谢谢
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq24073 TS 电路将使用电流源和寡妇比较器以及外部 NTC 电路来设置热/冷跳闸点。
    TS 输出电流为75uA、TS 引脚上的热跳变点为300mV、TX 引脚上的冷跳变点为2100mV。
    TS 上的热跳变 R 值为4.0k 欧姆、而冷跳变 R 值为28.0k 欧姆。

    您需要一个 NTC +外部 R、在45°C 时为4.0k、在0°C 时为28.0k、以满足您的要求。
    使用数据表图24中的电路、可以使用更高的 Beta NTC、但不确定客户在 PCB 上使用的电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您能否推荐通孔版本/等效 于 P/N ERT-JOER103J (Mouser P/N 667-ERT-JOER103J) 10k (25°C)、测试版4250k 封装0402 (来自 Panasonic)?


    谢谢

    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    客户将对 NTC 有额外的要求、以适应设计、物流系统、价格目标等。  最好是客户使用上述推荐的热/冷电阻并联系 NTC 供应商或 制造商。