This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:关于软启动功能

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664763/tps23751-about-softstart-function

器件型号:TPS23751

TPS23751数据表 P34介绍了软启动功能、请在下面说明两点;

①I 认为 CSS、RSS 和 DSS 是软启动设置。

是否有按 CSS、RSS 和 DSS 计算软启动时间的公式?  

②If 不小心软启动、CSS、RSS、DSS 是否保持打开状态没有问题?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    1.启动时,CSS 将通过 RSS 充电。 因此、次级侧软启动将与时间常数 RSS x CSS 相关。 使用 DSS 时、RC 不会影响环路。

    请注意、通常情况下、在 RSS 两端应有一个二极管(输出端的阴极)、以便在关断期间对 CSS 进行放电。 这在我们的所有 PoE EVM 和 TI 设计中都使用。

    2.如果没有安装 CSS、RSS 和 DSS,则可能会在启动期间看到输出电压过冲。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    我想通过这个主题进行登记、因为我们在一段时间内听到了您的反馈。 请告诉我们、我们是否可以做任何其他事情来提供帮助...否则、我们将假定此线程已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、