This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:用于开启 TPS23861的输入电源范围

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663059/tps23861-input-supply-range-to-turn-on-tps23861

器件型号:TPS23861

尊敬的先生:

我们正在设计新的项目 POE PSE。 我们的输入电源范围为36V-42V。  我们是否可以使用 TPS23861? 如果不能,我们是否应该更改为与部件一起使用? 谢谢你。  

BR、

CCφ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CCφ、

    是的、您可以将 TPS23861用于36V-42V、但这不是 PoE 标准。

    在标准 PD 下连接时、无法在此电源电压下获得全功率。

    建议使用42V-57V。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCφ、

    我想通过这个主题进行登记、因为我们在一段时间内听到了您的反馈。 请告诉我们、我们是否可以做任何其他事情来提供帮助...否则、我们将假定此线程已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、