This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:应用手册 SLVA305C 中的 TPS23753A 问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663139/tps23753a-tps23753a-issue-with-application-note-slva305c

器件型号:TPS23753A

您好!

我们尝试使用 TPS 23753A 设计 PoE 电源、如应用手册 SLVA305C 中建议的那样。 为了计算反馈等、我们将 A.N 的公式转移到 MathCAD 工作表中。

"2.10.3补偿光隔离器或内部环路"中出现问题(第14页):

公式35说:

Z_OUT (w)=Z_COout1 (w)||Z_COout2 (w)|||R_LOAD

所以

Z_OUT (w)=1/(I*w Cout2+I*w Cout1+1/R_load)                     

到目前为止这是正确的吗?

公式36我得到

MPF (w)=I_MPS (w)*Z_OUT (w)。

使用

I_MPS (w)=K.MPS*(1-(iW/w_RHPZ))

使用

W_RHPZ=RHPZ*2*PI

将其输入公式38应返回50.3nF 的 C_CTL。 在我的案例中、它没有。 平方项大于1、因此四方模拟中的数字为负数、结果为我提供了一个复杂的数字。

用于计算的值是在 A.N.中使用的值:

K_CTL=2

CTR_2mA=0.85

f_0=5.5kHz

G_mo (2 π F_0)= 0.75

R_CTL=2k

R_OB=402R

C_OUT1 = 47µF Ω

C_OUT2=2*μ 47µF

RHPZ=21.6kHz

K_MPS=4.66A/V

R_load=1.56R

所以,我在强积金功能的某个地方有一个错误,或者我混淆了一个价值,或者在 A.N 中有一个奇怪的东西?

可以帮帮我吗?

提前感谢您。

Benedikt Bugl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benediktl:

    您的 Zout 看起来正确;我仔细检查了、得到了37nF (请注意、它将是虚值、但您取其幅度)。 可能需要分别考虑铝和陶瓷电容器的 ESR 以获得~50nF 的电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benedikt、

    我想通过这个主题进行登记、因为我们在一段时间内听到了您的反馈。 请告诉我们、我们是否可以做任何其他事情来提供帮助...否则、我们将假定此线程已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、