This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:此 IC 或拓扑在24V/1000V 150W 转换器中的兼容性

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665915/ucc256304-compatibility-of-this-ic-or-topology-for-24v-1000v-150w-converter

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:UCC256303

我在许多地方都看到了用于降低电压的 LLC 拓扑。 但对于我的应用、我需要升压转换器。 如果我使用24/1000V 的匝数比、则存在任何问题。 我模拟了拓扑结构,我仅在低 Q 值时获得输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deva:

    感谢您关注 UCC256304。 我建议使用 UCC256303。 您无需使用24V 输入进行高压启动。 您可以将 VCC 直接连接到输入电压。

    我个人尚未看到输出电压为1kV 的 LLC 用例、但在该应用中使用 LLC 拓扑不一定会出现任何错误。 您是否能够分享您在谐振回路中使用的值?

    我建议查看 UCC25630x 设计计算器。 它有助于选择适当的谐振回路值以实现必要的增益: www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢

    首先我计算谐振回路值 lr:0.7787mH Lm:0.1298mH Cr:0.108nF,但我没有得到预期的输出电压。 然后 我随机改变了调谐的储罐值,其值为 lr:0.35uH lm:0.35uH Cr:46nF,这个储罐值的 Q 值非常低。 当 Q 值非常低时会发生什么情况?

    谐振频率为150kHz

    该设计表不支持24V 输入、显示误差 Vin 必须小于 VIN_PEAK (max)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deva:

    您使用的是什么仿真工具? 缩小 QE 可实现更宽的工作频带。 参考、请查看本应用手册的第11页:www.ti.com/.../slup263.pdf

    设计表应支持24V 输入电压。 您能否向我发送计算器输入内容的屏幕截图?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    谢谢你。

    我将使用 LT SPICE 仿真工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deva:

    设置第33、34行和35.e2e.ti.com/.../UCC25630x-Design-Calculator-for-Deva.xlsx 后、错误消息应该会清除

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ben

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deva:

    我没有用于 UCC256303的 SPICE 模型、但我可以根据您的仿真需求为您提供 UCC256303的简化模型: www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫