This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320EVM-783:为 UCD90320供电

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320EVM-783, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665918/ucd90320evm-783-powering-on-ucd90320

器件型号:UCD90320EVM-783
主题中讨论的其他器件: UCD90320

您好!

我对 UCD90320EVM-783的上电几乎没有疑问。

问题1. 如果连接了5V 直流输入并且跳线 J24短接、那么是否可以将 HPA172连接到 FRC-10引脚连接器 J12? 由于板载 TPS73633 LDO 的3.3V 电压、此连接是否会损坏 HPA172适配器? 如果不是、原因是什么?

问题2. 是否可以通过仅将 HPA172连接到 FRC-10引脚连接器 J12来对 UCD90320 IC 进行编程、此时5V 直流输入未通电?

问题3. 将"5V 直流输入"和"HPA172 USB"连接到 PC 时、是否需要遵循任何加电排序顺序?

 

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一。 由于 LDO 是低电流输出、因此应该可以正常工作。 但是、如果存在外部5V 电压、则最好拔出跳线。
    2。 是只能使用 USB 转 GPIO 软件狗提供的3.3V 电压对 EVM 进行编程。 5V 仅用于驱动 EVM 中的 POL。
    3号。 加电序列发生器与电源无关。 这取决于您在 GUI 上的配置方式。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    感谢您的回复。
    此致