This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:功率晶体管加热、电池作为负载源

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665310/bq24450-power-transistor-heated-while-battery-as-a-source-to-load

器件型号:BQ24450

尊敬的所有人:

我遇到了这些问题。

1) 1)导通晶体管2N3055会在电池充当负载的源时加热7A 和24V、同时充电。  

2) 2)当电池作为负载源和电池充电未开启时

 -反向电压是否通过 IC??

- IC 的 IN 引脚将悬空、状态1和 STAT2 LED 不能正常闪烁、  

我们可以修复 IN 引脚的这个悬空状态吗??? 以及如何实现??

我在这里附上了原理图、PFA…

谢谢、

Prashante2e.ti.com/.../sch-of-bq24450-_2800_1_2900_.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在条件1期间、蓄电池电源加载和充电:
    1) 输入电压下的电流是多少?2N3055两端的电压是多少?

    条件2、蓄电池供电至负载且无充电:
    1) 在这种情况下、您是否看到过加热?
    2) 输入电源已移除、Vin 悬空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill Johns:
    感谢您的回复、在条件1 -电池加载和充电电源:
    1)-> Vin 为2.48A 且 Vin = 28V 时的电流、负载电流约为7至8A
    功率晶体管2N3055的 PD = 115W、直流集电极电流15A 和 VCE (Sat)= 1.1V
    加热温度 高于80度的腹腔。

    条件2、蓄电池供电至负载且无充电:
    1)->否、2N3055在充电停止且电池连接至负载时未加热
    2)->我已完成电池的并联连接,一个是负载,另一个是充电电路。 电池供电
    因此、当电池电压为24V 至18V 时、IN 引脚上的电压约为12V 至16V
    电池电压低于18V 时,STAT 指示在开/关之间混淆