This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002:高电压应用电路如何防止 IC 出现高电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666228/ucc39002-ucc39002-how-the-high-voltage-application-circuit-prevent-ic-from-high-voltage

器件型号:UCC39002

我对 UCC39002也有同样的问题、我在超链接下方找到了该帖子、但我看不到有关高电压应用的任何详细信息  

第11页。 图5. Bias1/Bias2/BJT 如何防止 IC 出现高电压(60V 输入电压)?

谢谢!

e2e.ti.com/.../600439 高电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry Chen1、

    如果将图5应用 于60V 输入、则 BJT 发射极上的电压(这也是 ADJ 引脚电压)等于60*(RBIAS2/(RBIAS1+RBIAS2))-0.7。

    因此、ADJ 引脚上的电压可以限制为小于其最大额定值的值。

    VDD 上的电压也限制为60*(RBIAS2/(RBIAS1+RBIAS2)

    通过这种方法、UCC39002可用于输出电压大于15V 的应用。

    此致

    John