This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:建议将电阻器值与 LMR14050-Q1的自举电容器串联

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1, LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665907/lmr14050-q1-recommend-the-resistor-values-in-series-with-bootstrap-capacitor-of-lmr14050-q1

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14030-Q1

您好!

我的客户要求我们推荐与 LMR14050-Q1或 LMR14030-Q1自举电容器串联的电阻值、以减少其开关节点中的一些振铃。 我曾建议添加10欧姆与自举电容器串联、但振铃并没有显著减少。 因此 、我的客户希望了解  
 与  LMR14050-Q1或 LMR14030-Q1自举电容器串联的电阻器值的最大和最小范围。 请推荐电阻器值。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DY:
    10欧姆足够大、不能再增加更多的电阻值。
    建议添加缓冲器以减少振铃。
    您也可以上传原理图/布局进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我将单独发送一封电子邮件。

    此致、
    Dy