This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:关于纹波注入电路

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665027/tps53319-about-ripple-injection-circuit

器件型号:TPS53319

您好!

在没有纹波注入电路的情况下进行设计时、可以考虑什么优点或缺点?
如果需要、为什么需要?
我的客户正在通过移除纹波注入电路来确认正常运行、避免出现负载响应不能遵循且施加 FB 引脚的 UVP 或 OVP 并且器件停止的现象。 因此、我想向客户介绍优点、缺点和原因(如有必要)、通过移除 TPS53319的纹波注入电路可以考虑这些因素。


VIN=19V、Vout=5V、Iout=10A、注入电压 电平=30~40mV

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    TPS53319使用 DCAP 模式控制。 DCAP 是一种自适应恒定导通时间、半滞后关断时间控制。 模拟导通时间控制器可使每个周期的导通时间与输出电压/输入电压成正比。 当 FB 引脚电压降至内部基准电压以下时、关断时间由滞后比较器终止。 为了使该滞后关断时间控制器正常工作、FB 引脚上必须有足够的纹波电压分量。 这通常可以通过两种方法来实现。 如果使用 ESR 较大的电解输出电容器、则交流电感器纹波电流乘以输出电容器 ESR 将产生足够的纹波分量。 如果使用低 ESR 或陶瓷输出电容器、则可以使用纹波注入电路在 FB 引脚处注入纹波。 纹波电压不足可能会导致开关波形产生大量抖动。

    这是否能回答您的问题? 我们很可能有这方面的培训材料可供分享。 您可以通过联机方式联系我,我相信您知道我的联系信息;-)

    请告诉我我们如何进一步帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    我已离线给您发邮件。
    此外、我还有其他问题。
    是否可以将 ESR 较大的电解输出电容器与小容量陶瓷电容器结合使用以实现高频噪声对策和混合?
    在这种情况下、是否不需要纹波注入电路?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在明天把文件转发给您