This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:PMID 引脚上的反向电流保护

Guru**** 2479715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665909/bq25895-reverse-current-protection-on-pmid-pin

器件型号:BQ25895

您好!

请告诉我 PMID 上可耐受的最大电压。

我知道 PMID 是一个功率输出引脚、但我仍然想知道当不使用升压模式时、PMID 引脚上是否施加了9V 电压、它将如何影响电池充电器。

此致、

Abhilash G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhilash、

    VBUS 通过 Q1 FET 连接到 PMID。  PMID 的额定电压与 VBUS 相同、因此不会因施加9V 电压而损坏。  但是、在充电模式下、充电器使用 Q1测量输入电流。  如果在 PMID 而非 VBUS 上供电、充电器必须依靠其"最后手段"逐周期电流限制或热限制 来保护自身。  因此、不建议将 PMID 用作主电源输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff!!!