This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:效率信息

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666119/tlv733p-efficiency-information

器件型号:TLV733P

您好!

我想问、是否有人知道 有关该特定部件 TLV733PDBVT 的效率的信息。  似乎未包含在其技术数据表中。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dar、

    线性稳压器的效率将取决于应用条件。 效率是功率除以功率输出;因此、余量(Vin - Vout)越低、应用的效率就越高。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。

    我实际上已经为我的工作输入电压输出捕获了数据。 我可能只需要有一个基准来与我的实际测量值进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dar、

    首先、我必须道歉、我的陈述中有一个排印错误、我打算输入功率除以功率。

    我需要有关您的应用的更多信息、以帮助您计算应用效率。 您的输入电压、输出电压和输出电流是多少?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心 Ryan

    它是5V 至3.3V。 对于 Iout、最好具有0mA 至最大工作电流的信息。
    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dar、

    如上所述、效率为输出功率除以输入功率。 由于功率是电压乘以电流、因此我们可以使用以下计算方法:

    效率=(Vout x Iout)/(Vin x Iin)

    由于 Iin 等于 Iout + Ignd、我们可以用以下公式来替代:

    效率=(Vout x Iout)/(Vin x (Iout + Ignd))

    空载时、效率将为0、因为没有向负载提供电源。 满负载(300mA)时、您将具有以下特性:

    效率=(3.3V x 0.3A)/(5V x (0.3A + 0.00006A)
    ***请注意,我使用了数据表中的图14来查看,在25°C 的条件下,当负载为300mA 时,Ignd 为60uA

    效率= 0.99W/1.5003W
    效率= 0.6599或65.99%

    如果您要减小余量、则可以提高效率。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan