This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:输出滤波器

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62821, TPS62671, TPS82671, TPS62801, TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665572/tps62088-output-filter

器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件:TPS62821TPS62671TPS82671TPS62801

您好!

我想 μF 1 μ H 的输出电感器、
但是、输出电容器和其他器件是否有建议的值?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    不建议使用1uH 电感器。 该器件专为最小尺寸而设计、因此应使用较小的电感来实现这一点。

    请参阅 TPS62821系列、了解如何与1uH 电感器配合使用。 但是、使用标准470nH 电感器时、其性能仍然更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    我们的客户重视效率和小尺寸。
    如果 可以将其放在电路板上、 则 会尝试使用电感值稍大的电感器。
    μH、它们的考虑值为1 μ A。
    您能告诉我、它是以小尺寸为目标设计的、
    但是、您能否告诉我外围组件的建议值、例如输出电容器的电容值或计算方法?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿使用1uH 电感器。 这不会稍大--它是建议值的4倍。 为什么不按照建议使用240nH 电感器?

    如果这与我们在另一个线程中讨论的相同的3.3Vin、1.8Vout、500mA 电压轨、则还有更小的选项。 请参阅 TPS62801/2、TPS62671、TPS82671等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。

    μH 稍微增大了尺寸、我正在考虑效率、我认为使用1 μ H 电感器可以提高效率。

    我将数据表中描述的效率曲线与其他产品进行了比较、但 TPS62088被认为是最高效的器件、
    我正在考虑这一点。

    我知道 μH 值不是1 μ A、但如果效率可能会很好、
    我想向客户介绍周围的建议价值以及风险。
    有任何信息吗?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我您的输入电压、输出电压和输出电流、以便我推荐一款效率最高的小型器件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    条件如下。
    VIN = 3.3V
    Vout = 1.8V
    Iout = 500mA

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。

    TPS62088 D/S 显示了该工作点的92.5%效率。

    TPS62821显示95%。

    如果您可以与我开始私人"对话"、请分享客户和应用以及他们真正希望使用 TPS62088的原因。 我们可能还有其他更适合的小选项。