This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665904/tlv61220-tlv61220

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件:TPS61260

尊敬的 TI  

使用 TLV61220时出现问题

1)设计:

      输入电压:4V

      输出电压 :5V

2) 2)测试结果

  VIN 和使能低电平(接地或开路)=> Vout 3.8V

  VIN 和使能高电平=> Vout 5V

3)问题  

  可以帮我解决这个问题吗? 如果使能端为低电平、为什么输出电压为3.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于 SW 和 VOUT 之间有一个体二极管、因此当 EN 为低电平时、输出通过该体二极管与 Vin 连接。
    关于体二极管、您可以在数据表中看到10.2功能方框图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jing Ji

    非常感谢   

    您的答案很清楚

    也许我不得不使用 TPS61260或制造开关电路