This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:开关频率的变化

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663013/lmr14030-variation-of-switching-frequency

器件型号:LMR14030

你(们)好

数据表的图25、26对 DCM 和 CCM 模式的行为进行了比较。

这两种模式之间是否存在开关频率相同的条件?

因为我们得到了在 RT=11.5k Ω 时 DCM 下开关频率降低的结果。

图25中的数据表示例似乎具有大约500kHz 的开关频率。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看此论坛。 您的问题相同。

    e2e.ti.com/.../662391
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件未处于轻负载状态、则 DCM 和 FCCM 的频率相同

    如果 Rt=11.5K、Fsw 接近2MHz

    DS 图25中的频率为300kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常情况下、DCM 具有与 CCM 运行相同的 Fsw。

    在 DCM 模式下、如果负载电流下降且电感器电流峰值低于300mA、则 Fsw 将随负载电流减小、芯片在睡眠模式下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    现在、我找到了以下主题。

    e2e.ti.com/.../601985

    在该线程中、频率在 DCM 模式下变化、而不是睡眠模式。
    我想确认、即使在 DCM 中、频率也会发生变化。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请上传您的波形。 就像 DS 中的图25一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很难像图25那样显示波形、因为我现在没有要测量的设置。

    此时、我在开关节点处只有以下波形。

    在这种情况下、RT = 11.5k Ω、负载电流为0.25A。

    VIN = 24V 且 Vout = 3.3V。

    它处于 DCM 模式、开关频率不是2MHz。 

    如果无法获得该波形、请告诉我。


    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 fsw=2.1MHz 时、24V 至3.3V 将会使 Ton-min 限制变为三倍、这也会导致开关频率折返。

    您使用的电感器是什么? 您可以尝试使用更小的电感器(<2.2uH)来避免 Fsw 下降、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢你的答复。

    我们设置 RT=16K 欧姆(fsw=1.465MHz)、L 为2.2uH。

    当负载电流较轻时、Fsw 不是设计值。

    我们可以说、这种频率变化很可能在轻负载时发生、并且只是正常运行。

    正确吗?

    我想确认它、因为数据表中似乎没有对它进行说明。

    贝斯特雷加兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请您回复。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉稍后因为中国新年假期。

    对于轻负载、电流和 Ton 是多少? 如果电流小于0.3A 或导通时间为最小值、则频率将发生变化

    对于高负载电流、由于电阻器的精度和一些频率波动、频率是正确的