This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:TPS5450

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661380/tps5450-tps5450

器件型号:TPS5450

目前、我将此器件用于28V 至12V 的电压范围。

输出电压为12V,但当我将任何负载连接到输出时,输出电压为3V。

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    输出电压下降有多种潜在原因(稳定性、电流限制、不良布局)。

    您是否能够共享设计的原理图和证明您问题的波形?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    我想就这个问题与您联系。 此问题是否仍然存在? 如果是、您能否共享设计的原理图和证明您问题的波形?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    由于不活动、我将关闭此主题、但如果您有其他问题、请再次发布。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn