This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:关于 EN 引脚的泄漏电流

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665979/tps54325-about-leak-current-of-en-pin

器件型号:TPS54325

大家好、

有多少电流流向 EN 引脚?
我们的客户向 EN 引脚施加大约8V 的电压。

他们想知道泄漏电流的大小。

此致、

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GK、
    EN 引脚连接比较器内部器件、因此封装电流非常小、小于 uA、可以忽略该电流。
    当前数据表中不支持精度数据。