This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:TPS65235-1 Vin 范围

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665860/tps65235-1-tps65235-1-vin-range

器件型号:TPS65235-1

尊敬的:

我需要您的建议来帮助我正确了解 TPS65235-1 Vin。

根据数据表、它的范围为4.5V - 20V、但在网站的比较表中有所不同、它的范围为4.5V - 16V

网址是 www.ti.com/product/tps65235-1?keyMatch=tps65235-1&tisearch=Search--Everything。

请让我得到更正。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、
    输入电压范围为4.5V 至20V。 网站比较表应为排印错误。