This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:最大输出电流是多少

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61221, TPS61099, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665731/tps61221-what-is-the-maximum-output-current

器件型号:TPS61221
主题中讨论的其他器件: TPS61099TPS61021A

我对 TPS61221升压转换器的输出电流能力有点困惑。 尽管可以说它与所有类似的升压转换器相关。

数据表图中提到的最大输出电流是仅直流电流、还是也包括可能脉冲的振幅?

那么、我能否特别将 TPS61211用于 Vin=1.2V 和 Vout=3.3V 的应用、其中电流消耗的平均值约为50mA、但周期性地出现大约150mA 的短峰值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolaos、您好!

    支持该器件的工程师已外出。 他在农历新年假期后很好地回答了你的问题。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果直流电流或脉冲电流中的输出电流过大、器件将触发电流限制。 如果器件触发电流限制、输出电压将降低。

    对于1.2V 输入至3.3V@150mA 输出、我建议使用 TPS61021A 或 TPS61099