This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:恢复损坏的器件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665757/bq34z100-g1-recovering-a-corrupted-device

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

同事、

首先、我承认我可能是一场灾难。 我尝试使用 DF FS 文件通过 I2C 更新 BQ34Z100-G1的参数。 在调试过程中、我的程序崩溃、并使器件处于不确定状态。 在正常模式或 ROM 模式下、器件不再具有 I2C 地址。 它在 I2C 总线上不可见、甚至不会显示为可寻址器件。 显然、我以某种方式损坏了器件的固件。 我的问题是、是否有办法恢复设备、或者我现在是否有一个很好的项目纪念品?

感谢您对此提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    要恢复器件、请使用 SREC 和 bqStudio 对其进行编程。 但是、如果器件无法在任何一个地址进行 ACK 应答、您可能确实已经创建了一个花式平装纸。

    在最坏的情况下、我会对 EVM 和 bq34z100-G1的样本进行重新排序、并对花哨的纸张重量进行返工、以将其从纸张重量模式转换为 EVM 模式。

    此致、
    Bryan Kahler