This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:降压稳压器过流问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665478/tps54308-buck-regulator-over-current-problem

器件型号:TPS54308

大家好、我设计了一个降压稳压器、如下所示。 我收到了我的原型。 当我测试它们时、我无法将输入电压增加到4.6V 以上。 如果我将电压设置为高于4.6V、我的电源上会出现过流情况、几秒钟后 TPS54308就会损坏。 我没有施加任何负载。 有人能帮我解决这个问题吗? 我的电路如下所示。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    理论上、TPS54308具有过流保护本身。 如果输出短路、则器件应进入间断模式。 我有两个问题、

    Q1:您提到器件已损坏、能否帮助确认 SW 和 GND 之间是否存在短路? 还是介于 SW 和 VIN 之间?

    Q2:该器件在低于4.6V 的某些 VIN 范围内工作是否良好?

    非常感谢!

    此致、
    张三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好、以下引脚对地短路:
    软件
    引导
    输入电压
    3.3V 电源的工作电压低于4.6V、并且我移除了5V TPS54308和3.3V 线路、在高达20V 的输入电压下工作正常。 我的5V 降压稳压器出现问题。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好、出于某种原因、在5V 线路引脚3和引脚6上短接。 可以帮帮我吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高侧电源开关看起来会短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SW、BOOT、VIN 是否都对地短路? 还是仅 VIN 短接至启动? 如果高侧 MOSFET 短路、VIN 和 SW 引脚之间应短路。
    在测量短路时、请考虑波特二极管和 ESD 保护二极管、您可以交换探针以确认是否为短路或正向二极管。

    顺便说一下、您是否尝试对3.3V 电源轨上的正常器件进行 A-B-A 测试?


    此致、
    张三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好、我现在将引脚3、6、2短接在一起。 每次都不同。 有时 SW 引脚会短接至 GND。 有时3和6短接在一起、仅在5V 线路上发生。
    如果自举电容为1uF 而不是0.1uF、会发生什么情况?
    什么是 A-B-A 测试?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    对于1uF 引导电容器、在加电时将电容器充电至引导阈值电压需要更长的时间。 您可以尝试、但我认为这不是导致此问题的原因。

    对于 A-B-A 测试、我是说您可以尝试将3.3V 电源轨的好器件放在5V 电源轨上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好、我更换了几次坏部件。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好、我需要解决这个问题。 它会停止我的生产线。 您能推荐我需要检查的内容吗?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    典型的 VIN UVLO 上升值为4.1V。 当 VIN 为4.1~4.6V 时、5V 电源轨上是否有任何输出? 您能否在下面发布内容或通过电子邮件将其发送给我?

    VIN、SW、VOUT 的波形随 VIN 增加至4.6V?
    2. 5V 电源轨的布局?

    我的电子邮件是 sam.zhang@ti.com。 谢谢!

    此致、
    张三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    此外、器件在启动期间是何时以及如何启用的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好、我将 EN 引脚悬空。 因此、一旦加电、它就会启用。