This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:VOLSEL 位

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665451/bq34z100evm-volsel-bit

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EV2400

尊敬的所有人:

很抱歉,你们所有人都很烦,当然这是一项容易的任务,但我很难完成,无法前进。

我需要将 BQ34Z100 IC 配置为与具有 SDI 26F 电池的10S4P 电池组配合使用。

我配置了 EVM 的跳线、并使用 BQ Studio 和 EV2400接口读取器件。

我无法设置 VOLSEL 位、我还尝试重新加载原始固件、软件不允许我更改寄存器位的状态。

如果我直接单击它、它不会响应。

IC 未密封、请查看:

祝你度过美好的一天!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edgardo、

    遗憾的是、附加的图像不会在这一侧加载。

    这些锂离子电池吗?

    在尝试设置 VOLSEL 位之前、您是否已将串联电池数修改为10? 如果是、请将器件置于校准模式将修改电压单元更新 ok 电压设为可能的最低值并将 volsel 位置为有效、然后使器件退出校准模式。 请测试对另一个寄存器的写入、以确保您仍然能够写入 DataFlash。

    此致、
    Bryan Kahler