This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1:在不访问数据闪存的情况下关闭 PEC

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664625/bq20z65-r1-turning-off-pec-without-access-to-data-flash

器件型号:bq20z65-R1

简单的问题-是否可以在不访问数据闪存的情况下禁用从这个芯片广播中发送的 PEC 字节(即当芯片处于"密封模式"时)?

我知道可以完全关闭广播(将寄存器0x03中的位14 [ChgM]设置为“1”),但我只想禁用 PEC,因为令人震惊的是,TI 的充电控制器都不支持它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    在密封模式下、器件将 NACK 命令。 器件将需要解封以禁用 PEC。 这可以通过 EVSW + EV2300轻松实现。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVSW+EV2300能否在不知道密钥的情况下解封器件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    否、密钥的用途是锁定器件的配置。

    此致、
    Bryan Kahler