This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82130:浪涌电流和软启动

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666094/webench-tools-tps82130-inrush-current-and-soft-start

器件型号:TPS82130

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想知道 TPS82130在系统最初上电时是如何工作的、由于 TPS82130的输出足够高、因此许多电路开始导通、从而实现下游的所有其他功能。  假设 TPS82130在系统中提供一些"5V 轨"电压、并且还有许多其他电路依赖于该轨电压。  每个其他电路的稳态电流消耗较低、但在启动时具有一些适当的浪涌电流。  如果 TPS82130尚未完全导通、但输出大于2.5V、这足以启动其他组件、则 TPS82130在这种情况下如何工作?  

最好在 TPS82130上具有更长(~10ms)的软启动时间、因为输入端也存在一些浪涌电流。  当这些电路上电时、我是否强制限制下游电路上的电流或交错式布置?

在高负载要求先到先满的情况下、是否存在损坏此芯片的风险?  

我在数据表中看到的只是第7.3.3节、这仍然让我在这种情况下需要一些解释。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caitlin、

    不是的、由于 TPS82130具有电流限制、因此实际上没有机会由此损坏 TPS82130。 如果输出电流变得足够高、则会达到电流限制、并且随着 IC 限制输出电流、Vout 将下降。

    但是、您的系统存在一些问题。 输出端的大浪涌会在输入端产生相应的浪涌、这可能会干扰输入源。

    我建议调整 SS 时间、使用 PG 输出来保持负载、和/或对负载进行排序以最大限度地减小系统中的任何浪涌电流。 总的来说、这是一个很好的设计实践。