This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:我可以在600W 应用中使用它吗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069, CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666108/lm5060-can-i-use-this-in-a-600w-application

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM5069CSD19502Q5B

您好!

我需要一个用于以下应用的 FET 控制器、但我不确定 LM5060是否适合。 希望获得有关控制器和 FET 的建议。

我们需要具有以下规格的降压/升压控制器:

输出功率:600W

输入电压:24V

输出电压:20-29V

此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    是的、它可以在600W 功率下工作。 CSD19502Q5B (额定电压为80V)可承受高达某些容性负载的功率应力。 FET 将看到能量等于1/2 CV^2、因此您可能需要像这样的良好 SOA FET。 在20V 时、假设600W 是恒定功率负载、您将具有30A、因此您最多需要其中3个 FET、具体取决于电路板上的气流、最大环境温度和铜质。 您也可以使用60V FET、但对于瞬态、我不建议低于60V。 认识到 LM5060是一款具有浪涌控制、UV、ov 特性的非常基本的热插拔器件。 它无法很好地防止过流、因为它只是一个超时、不支持电流限制或功率限制。 因此、输出短路很可能会导致 FET 故障。 如果您需要 CL 和 PL、请使用 LM5069、该器件可提供更好的电路保护。 如果这是汽车应用、则只有 LM5060是 Q1。

    Brian