This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150没有稳压

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665801/lm3150-lm3150-not-regulating

器件型号:LM3150

我尝试使用一个带有空气磁芯电感器的3.3V 9A (与评估板非常相似)、我在保持稳压方面遇到了问题、我必须移除 CFF 电容器才能将输出电压设置为合适的电压、 在组装此电容器的情况下、我的电压为4.0V 而非3.3V。 然后、我意识到 ILIM 值太低、并使用我的电流 FET RDS_ON 重新计算、现在我的3.3V 稳压器正在按照设计从开路负载工作至9A、没有问题。 但是、我还有一个无法调节的12V 2.5A 稳压器、我移除了 CFF、它的电压为11.9V、直到我施加1A 的负载、然后它开始降低输出电压、开关波形看起来很干净、我处于330kHz、 设计的目标是300kHz。 如果我移除输出电容器以接近我的最小计算值、则输出电压会上升。 任何帮助都很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel、

    您能不能共享您的原理图?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是所请求的原理图、我已将高侧栅极 FET 从0欧姆更改为10欧姆、这有助于控制器调节当我具有零欧姆时 FET 振铃且开关节点不接近正常状态、  但输出仍然从500mA 时的12V 下降到1.5A 时的11.7V、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    很高兴您取得了一些进展。  您在哪里测量输出电压?  需要在顶部反馈电阻的点进行测量、因为这是转换器调节的内容。   

    在 Iout 两种情况下、开关节点是否稳定?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在您指定的位置进行测量、开关 NO 在两种情况下都是稳定的、我在测量320kHz 开路负载和333kHz 1.5A 电流下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel、

    当负载增加并接近1.5A 时、Vout 是否会突然下降? 还是从500mA 到1.5A 的范围内逐渐/线性下降?

    您能否在两种情况下测量开关节点上的反馈电压+纹波电压(500mA/1.5A)?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它似乎逐渐增加,但我返回并直接在 FB 分压器的顶部测量,这一点似乎毫无问题地调节,我的电压为12.05V @ 0A 和11.99V @2.3A,从输出稳压器看, 通过 PCB 的覆铜连接到输出线束、然后连接到负载、我将得到压降、并且一直在正常调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于变化、转换器看起来像在做它应该做的事情、看起来像加厚电流承载路径的铜会大有帮助。

    希望这对您有所帮助?

    David、