This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BATFET 失控?

Guru**** 2557010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666002/bq25890-batfet-out-of-control

器件型号:BQ25890

您好!

按照 webench 建议的设计、我使用 TM4C123G 和 bq258090制作了自己的器件。

如果电池是唯一连接的电源、则设备工作正常。 我可以读取电压、温度等值 当我连接适配器时、问题开始。

第一步-适配器连接到 PC 的 USB 后、会发生前4次中断(插件、电源鉴定不良、电源类型检测和 VINDPM 阈值)。 我用示波器看到它们(显然是正常的)。  它检测适配器良好(SDP),STAT LED 亮起,但..... Ibat 读取始终为0mA。 但在特定时间大约40秒后、VSYS 会降至0V。
我对这项工作的原因有点失落,因为我知道,这项工作的唯一原因是进入航运模式,但情况肯定不是这样。

第二,今天要发表这篇文章,我想重复同样的经历,并提出了一些全新的东西。 CH2是稳压器的输出、输入为 VSYS、CH1是 INT 引脚。 我不能重复以前的情况。 很明显、在关断前有3个中断、但我无法读取寄存器、因为在断电时连接断开。

与昨天唯一不同的是、我已经用外部器件更换了电池。

提前感谢

安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈斯

    SDP 输入源似乎正在折叠。 它无法提供足够的电源来为 SYS 上的负载供电并为电池充电。 您的电源能否提供500mA 电流? 发生这种情况时、充电器的 VBUS 引脚上的电压是多少? SYS 上的负载是多少? 您请求的充电电流是多少(即 ILIM 上的电阻器是什么、如果已启用、或者充电器的充电电流寄存器中的值是多少?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它是 PC 的 USB、我认为它不会崩溃、可以提供至少500mA 的电流。 当我使用5V 稳压电源为其供电时、在拉取30mA (Ibadsrc)后、它会在大约100ms 的时间内关闭 VSYS、如第二幅图片所示。 它每半秒重复此过程、然后它肯定会关闭 VSYS、直到 USB 插件再次打开。

    发生这种情况时、充电器的 VBUS 引脚上的电压为5V。

    SYS 上的负载大约为250mA。 电池充满电(4.2V)。 ILIM 上的电阻器为221R。 始终读取0mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈斯

    PMID 是降压转换器的输入、需要至少8.2uF 的电容。 您可以尝试添加该电容吗? 如果出现相同的错误、那么您能否在第一次断电后发送寄存器设置?