This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 模式下的 bq35100/SOH 值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665613/bq35100-bq35100-soh-value-in-eos-mode

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

现在、客户开始考虑 bq35100并了解 EOS 算法。 正在考虑 使用 Li-SOCl2电池、因此他们了解应使用 EOS 模式。 那么、它们是否也可以在 EOS 模式下获得准确的 SOH 值? 另请让我来解释一下建议 用于 Li-SOCl2电池的 EOS 模式的原因。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    由于 LiSoCL2电池的电压曲线平坦、因此建议使用 EOS 模式。 否。监测计在 EOS 模式下不提供 SOH。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    bqStudio 将 SOH 值显示为100%、但您的意思是在 EOS 模式下未提供 SOH、因此应忽略该值、对吧?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    如果您使用专为您的电池生成的化学 ID、那么在使用 EOS 模式时、SOH 将是相当正确的。 但是、如果在 EOS 模式下使用 SOH 的默认 chem id、则必须忽略 SOH 读数。

    谢谢
    Onyx