This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004:15节电池应用

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665554/bq2004-15cells-application

器件型号:BQ2004

尊敬的所有人:

我们需要15节镍氢电池充电器。
我们可以 修改 DV2004S1吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 DV2004S1、VBAT 最大电压为24V、最大输入电压为35V。 到目前为止,以前没有人尝试过15个电池。 我想如果没有热问题、应该可以。