This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 电源管理实验室套件

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665670/ti-power-managment-lab-kit

大家好

我计划购买 TI PMLK 升压实验室套件。 尽管我有示波器、万用表和电源、但我没有任何直流电子负载。 有人能告诉我如何克服这一问题吗? 当我在互联网上搜索时、我找到了该器件。 解决方案价格便宜、因为我只是学生。 我的预算有限。  

www.ebay.com/.../292273866023

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不熟悉您在 ebay 上找到的电路。 要使用 TI PMLK 电路、您可以使用电阻器负载作为最简单的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据实验手册、建议具有动态电流模式功能的直流电子负载20V/10A。 此外、在测试原型中、设置恒定电流模式并设置电流0.2A、我如何仅使用电阻器来实现它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用电阻器测试电路。 我不会阻止您使用电子负载。 我刚才指出了一个选项、可以使用您可以使用的东西来执行测试。 电子负载是一种方便的工具、但它不是唯一可与电路配合使用的器件。 使用电阻器、您可能需要不同的电阻器组合才能在不同的负载条件下运行电路。 对于电子负载、这只是一个势利或按钮问题。 用户指南建议的电流设置可转换为等效电阻:Rload=Vout/Iout。