This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:lm34888 75A 的输出电流是否可能?

Guru**** 2436630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665598/lm3488q-q1-is-the-output-current-of-the-lm3488-75a-possible

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3488LM5122LM5170

你好

我设计具有75A 电流的直流/直流转换器。

LM3488是否可以设计高达75A?

有关数据表的问题很多。

数据表中的方程(24) Vo 和 Vi 是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    而不是电流、而是功率级别。 您的最大功率(Vo @ 75V)是多少? 如果您谈论的是几百瓦、最好查看 LM5122、甚至 LM5170。 这些器件具有更强大的栅极驱动器、可处理更多功率。

    在公式(24)中、Vo 是输出电压、Vi 是输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    以及更多信息
    输入电压:3.3V-15V
    输入电压:典型值12V
    输出电压:15V
    输出电流最大值:75A
    Iout 典型值:50A
    是否可以在 LM3488上进行设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这大于1kW。 您需要考虑升压模式下的 LM5170。