This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:升压转换器:VIN = 60-75VDC、Vout = 110VDC、Iout = 6A (最大值)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664935/lm5022-boost-converter-vin-60-75-vdc-vout-110-vdc-iout-6-a-max

器件型号:LM5022

我想设计具有以下规格的直流/直流升压转换器。

Vin = 60-75VDC、 Vout = 110VDC、Iout = 6A (最大值)

到目前为止、我找不到任何符合上述规格的升压 IC。  因此、我想使用两个具有30-36VDC 输入的 LM5022升压控制器(我可能能够这样做、因为我将使用两个串联的太阳能电池板)和55-60VDC 输出、并将输出串联。  

我的问题是、这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是否隔离了两个太阳能电池板的输出? 如果未隔离太阳能电池板的输出、则无法串联连接 LM5022输出。
    谢谢
    Jing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing、

    感谢您的快速响应。 如果我隔离太阳能电池板的输出、那么是否可以串联两个 LM5022输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您隔离面板且每个都有一个 LM5022升压级、则可以串联堆叠输出。