This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:我需要输入电压高达24V 的 QFN16

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666024/tps62130-i-need-qfn16-with-input-voltage-up-to-24v

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件:TLV62130

大家好、

我在项目中使用 TLV62130。

但该芯片的最大输入电压为17V。

TI 是否具有其他型号的调制器、其封装为 QFN16、Iout (Max)>= 2A、Vin (max)>= 24V、Vout (max)>=5?

我搜索了,但找不到!

此致、

哈米德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    很高兴为您提供支持!

    为了让您的生活更轻松、我们为您提供 WEBENCH 支持、这是我们的设计助手工具。 从网页:

    您将能够输入您的电源要求、如下所示:

    并开始您的设计。 您需要在3种不同的电源解决方案类型之间进行选择:

    -控制器

    集成 FET

    -模块

    我使用内部 FET 和您的参数得到的结果如下:

    从这一点开始、您将能够选择更符合您要求的解决方案、同时考虑解决方案尺寸和成本!!

    尽情享受您的设计。