This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:能否通过普通的51MCU 串行端口将参数写入芯片?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665697/bq20z95-can-i-write-parameters-into-the-chip-through-ordinary-51mcu-serial-port

器件型号:BQ20Z95

 

尊敬的所有人:

笔记本电脑电池中的旧电路以某种方式崩溃。 我想用新购买的 bq20z95替换旧的 bq20z95。 我知道其他人使用 EVSW 将参数写入芯片中,而我没有这些参数。 那么、我可以通过普通的51MCU 串行端口来写入命令吗?

默认情况下、新 bq20z95用于四节电池模式、我想将其更改为三节电池模式。 我是否可以将下面的这些参数写入芯片而不使用其他参数?

设计能力

DesignVoltage

POV 阈值(偏移7)

POV 阈值(偏移7)

Pev 阈值(偏移17)

Pev 恢复(偏移20)

充电电压(偏移2)

耗尽电压(偏移8)

耗尽恢复(偏移11)

耗尽电压(偏移8)

 

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、
    MCU 可用于读取和写入 bq20z95、请参阅器件的技术参考手册和相关应用手册。 但是、您的建议可能不成功。 原始设计人员提供了许多其他参数、以便为电池和系统设计正确配置监测计。 虽然您可以设计电池并将部件配置为良好测量、但系统设计人员如何设置电量监测计使其在系统中正常工作尚不确定、笔记本电脑可能无法接受您的电池。