This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:将 MOSFET 更改为 PNP 组件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665852/bq76940evm-change-mosfet-into-pnp-component

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940TIDA-00449

您好!

欢迎! 我们的客户希望以参考设计"tidr773"为基础进行一些更改。
正如我们所知、作为 平衡电路的一部分、VCX 之间的20V P-MOS。
我们的客户想知道是否可以将其替换为 PNP 型 BJT?
如果可能、是否有风险或组件也需要对风险进行双重检查? (例如与 P-MOS 串联的100 Ω)
再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    BJT 可能会因低成本和低激活电压而吸引平衡开关、但 BJT 的基极需要电流才能导通、而流出滤波器网络的电流对于 bq76940而言是不利的。  如果基极使用10k 电阻器、则4V 电池的基极电流可能 为(4/2 - 0.7)/10k = 130uA。  如果 BJT 的 HFE 为100、则平衡电流为13mA、短接100 Ω 电阻器所需的40mA。  虽然可以优化 BJT 电路以实现合适的运行、但不建议这样做。

    P 沟道平衡的替代方案是使用 N 沟道 FET、这种 FET 可能更有用。  请参阅 apnote bq769x0系列10大设计注意事项 第4节图6。  例如 TIDA-00449、原理图 tidrht7。  一位论坛成员最近指出、该 TIDA 中 C21的连接与数据表不匹配。  C21应连接到 GND 而不是 VC0、请遵循数据表建议。