This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:AFEC 被触发

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665891/bq78350-r1-afec-triggered

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930

主席女士,

随附的是使用 BQ78350-R1和 BQ76930的电池组的 GG 和 SREC 文件。

我们检查了 GG 文件、发现 AFE 已触发(PF 状态)、且 afer is PF 警报。

客户正在测量电池组的泄漏电流并施加264V 电压。

电压应用和测量已经完成很多次。

我们正在等待有关其测试条件的更多信息。

是否可以调查 AFEC PF 状态和晶圆 PF 警报的原因?

我们需要了解该机制的工作原理以及  IC 检测到何种错误来触发这些故障。

希望很快收到您的回复。 非常感谢 much.e2e.ti.com/.../20180209-gg.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、
    AFE 是 AFE 通信故障。 圆是预期寄存器值与读取寄存器值之间的比较故障。 如果通信不稳定、可能会出现一个或两个错误。 检查 bq78350-R1和 bq76930之间的 I2C 线路是否上拉、并检查串扰。 确保客户没有实现另一个主机来访问总线、而 bq78350-R1可以作为调试工具、不会共享总线、总线冲突会导致这些错误。
    您发布的文本为264V、高于 bq76930的额定值。 确保设计中的钳位和滤波功能足够、以防止高电压到达 IC 引脚。 如果高电压到达 IC、则可能会损坏。