This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SM 总线通信问题所需的帮助

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, TIDA-00792, BQ78350, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665926/bq78350-r1-help-required-for-sm-bus-communication-problem

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOTIDA-00792BQ78350BQ76940

尊敬的 TI 工程师:

我们正在评估 TIDA-00792设计、并面临通过 bqStudio 进行 SM 总线通信的问题。 我们将 bq76940006作为 AFE 器件和安装在电路板上。 GUI 以大约2秒的固定间隔进行连接和断开。 它显示"器件未确认"错误。 GUI 与数据读写不一致、显示"AC command sent does not match with MAC returned in read packet"错误

如何配置/设置 AFE I2C 地址(0x18)以与 bq78350通信。

AFE 器件的 LDO 输出电压或 CRC 是否与 bq78350或 bq78350r1不兼容?

正在寻找支持。

谢谢你。

Vatsal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、
    (bq78350或) bq78350-R1应与 bq76940的2.5V 和地址0x08版本配合使用、请参阅技术参考手册第10页第1节的底部段落。
    您会注意到(AFE)监视器是 bq7694006、这是地址为0x18的3.3V 部件。 如果从 bq76940 REGOUT 运行 bq78350-R1、电压将超过 VCC 的2.75V 绝对最大值、并且器件可能会损坏。
    通信中断最可能是由于 I2C 地址所致。 bq78350-R1使用地址0x08与监控器通信。 与监护仪的通信对于操作和高优先级至关重要。 如果未找到显示器、它将花费大部分时间来尝试与显示器建立通信、SMBus 通信将中断。
    bq7694006版本可供使用自己的 MCU 并需要不同地址的设计人员使用。 安装正确版本的显示器、主板应能正常工作。 如果 bq78350-R1过载、也应进行更换。