This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:TPS63051直流/直流升压器所需的输入规格是什么

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663609/tps63051-what-is-the-required-input-specification-of-tps63051-dc-dc-booster

器件型号:TPS63051
主题中讨论的其他器件: TLV62568

您好!

我们正在进行此项目、我们需要备用电池、但我们的机械空间非常小、因此我们使用的是小型纽扣电池(CR2016锂离子3.6V、16mAh)。  

在项目中、我们需要3.3V 和500mA 的电流、此 TPS63051是否适合我们的应用?

或者、请为我们提供适合该项目的解决方案。

谢谢、

Hiren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hiren、

    如数据表第一页所述、TPS63051能够在输入电压>=2.5V 和输出电压=3.3V 时提供0.5A 的持续输出电流
    目标应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    我们的目标应用包括 Wifi、BLE 和 GPS、我们在断开电源后需要备用电源2-3分钟、因此电流要求在一定程度上增加。

    我们的平均电流消耗为130mAh。

    此外、Wi-Fi 需要500mA 的电流才能持续工作(它不消耗太多电流、但需要保持开启状态)

    但纽扣电池最多只能提供20mA 的连续电流  

    那么、我曾说过 TPS63051升压器是否适合我们的应用?  

    如果不是、请为我们的申请建议 god 选项。

    谢谢、

    Hiren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiren、

    我有点困惑,WiFi 需要500mA,但电池只能提供20mA 的电流? 您是否有一个电路的系统方框图、其中包含电压和电流? (如果您不想在公共论坛上共享、您可以使用私人传播讯息)
    您还可以共享电池数据表吗?
    您的输入电压范围是多少(在正常运行和备份期间)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiren、

    由于我没有听到您的反馈、您是否能够找到解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    感谢您的关注。

    我在 Workbench 上找到了自己的解决方案。 我知道升压转换器将能够增加/升压电压、但在平均时间、电路的电流最初会大幅下降。 因此、该升压转换器(TPS63051)将不适合我的应用。

    最后、我决定使用3.8V (较高额定纽扣电池)的电池和降压转换器 TLV62568。  

    谢谢、此致、

    Hiren Kumbahre