This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:反激式变压器设计

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665805/ucc28740-flyback-transformer-design

器件型号:UCC28740

我使用 TI WEBENCH 仿真了电源 、如下所示:

VinMin = 210.0V
VinMax = 240.0V
Vout = 15.0V
Iout = 2.0A

此外、我将使用另外两个组件来提供18V 和5V 电源。

对于此拓扑,提供了以下变压器详细信息:(请参阅随附的 pdf)

磁芯=TDK、
CoilFormer=TDK
内核=B66311G0000X127,
CoilFormer=B66206B1110T001
LP=829.0 μ µH
匝数比(NAS)=
17:14
匝数比(NPS)=
124:14
NPRI=124.0
Naux= 17.0
Nsec=14.0
TDK_B66305 302

我联系了线圈手,他们拒绝了我。 我的所有原理图和 PCB 均已准备就绪、但除外  
有人能不能告诉我从哪里可以买到这款变压器在德国制造.

谢谢。

此致:
Ahmed
e2e.ti.com/.../transformer_5F00_report_5F00_5233193_5F00_60_5F00_537887596.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我们将 Wurth Electronics 用作 德国的变压器供应商。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    区域