This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:符合 EN55015标准的辐射电磁干扰

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665267/tps62175-radiated-electromagnetic-disturbance-as-per-standard-en55015

器件型号:TPS62175

您好!

早上好!!  

我们目前正在使用 TPS62175开关将24V 直流电压转换为5V 电源。根据  EN55015、我们在 Y 轴和 Z 轴的辐射电磁干扰44dBuV 中面临614KHZ 的发射问题、 我已附上测试图供您参考、并附上原理图和 PCB 布局、请告诉我解决问题的计数器测量值。  请告诉我从我们的结尾处需要的任何其他详细信息

e2e.ti.com/.../TPS62175-Schematic--and-PCB-layout.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 EN55015标准、但我认为您使用任何类型的 LISN 测量电源的传导发射、因此我假设噪声是在电源电缆上测量的。
    您在测量中看到的可能是开关频率。 您可以通过使用示波器测量 IC 引脚10 (SW)处的波形来加倍检查。
    在这种情况下、增大 C4的电容应具有显著的影响。
    如果这不起作用、请提供有关您的设计的更多信息、例如您应用中转换器的输出电流。 有关测量设置的更多详细信息也会有所帮助。 在您发布的布局中、我没有找到原理图中显示的滤波器组件。 我也没有找到有关 DCDC 转换器下 GND 平面拆分的说明。