This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:TPS63031

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661871/tps63031-tps63031

器件型号:TPS63031

您好!

   TPS63031的数据表中与参数相关的输入电压 如下所示。

 输入电压范围

2. 启动时的最小输入电压

  

请告诉我,最小输入电压范围与启动时的最小输入电压之间有何差异?

在最小启动电压下、器件功能是否为100%?  在最小启动电压期间、输出电压和输出电流的状态是什么。

此致

Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压范围定义了正常运行的电源电压范围。 启动的最小输入电压范围定义了器件在启动输入端所需的最低电压。 如您在规格中所见、该电压可能高达2.0V。
    数据表中的图22和图23显示了典型的启动曲线。 您可以在这里看到输出电压和输出电流波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在图22和23中,输入电压分别为2.4V 和4.2V。 我的问题是,在1.6V 的最小启动电压期间,输出电压和输出电流的状态是什么?

    我正在寻找验证这个最小启动电压值的程序。 我强制1.6V 输入电压、此时输出的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了实现可靠启动、您需要至少2.0V 的输入电压。 当输出电压稳定后、您可以将输入电压降至1.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对答案感到困惑。 最小启动电压的重要性是什么、因为设计人员在设计电路时将确保为其正常运行提供最小输入电压(1.8V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对答案感到困惑。 最小启动电压的重要性是什么、因为设计人员在设计电路时将确保为其正常运行提供最小输入电压(1.8V)。

    在测试此参数时、输出负载电流应为多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了确保在输入端需要启动器件2V (但如数据表中所示、1.6V 可能已经足够)。 启动后、该器件可在低至1.8V 的电压下运行。
    这是电池供电应用的典型情况、当电池充满时、输入电压高于2V、这可确保器件启动。 当电池放电且寿命即将结束时、截止电压可低至1.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否按照以下步骤测试此参数。
    1.强制2V 输入并将输出设置为3.3V 并加载100mA (请确认此电流)
    2.降低输入电压并使其变为1.6V。 确保在输入电压为1.6V 时、输出电压和电流也应保持稳定。


    请确认此程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意步骤2中的更改:
    2.将其降至1.8V (在电气特性中,Vin 可降至1.8V 以实现稳定运行)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、最小电压为1.6V。 我们希望 IC 在启动电压为1.6或更高时工作、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您会混淆输入电压和启动电压。 在电气规格表中、Vin 额定值低至1.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是有关启动的最小输入电压。 突出显示的值显示1.6V 而不是1.8V。  

    我希望、一旦输入电压降至1.6V、即启动时的最小输入电压、IC 应提供设置的输出电压并提供100mA 的负载电流、如前面介绍的过程中所述。  

    连接数据表屏幕截图、以了解启动值的最小输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1.6V 时、某些器件可能会启动、而某些器件可能不会启动。 这就是最小启动电压存在最小、典型和最大值的原因。 数据表的这一行内容表明、在0deg 和85degC 之间、某些器件可能已经在1.6V 开始 、但确保在 Vin=1.9V 时、所有器件肯定都会启动。 它不能确保在1.6V 时稳定运行

    关于 "Vin 输入电压 范围"

    它可确保器件稳定运行。 因此、如果您的电压低于1.8V、我们将无法实现稳定运行。

    所有这些 问题都已在前面的文章中得到解答、这些文章围绕着"最小启动电压和输入电压范围之间的差异"进行了讨论。 "、但 我仍然觉得我们在循环中移动。

    为了帮助您推进项目、我建议遵循您建议的以下步骤、 并在第二步中将 Vin 降至1.8V。 总之、您不能指望器件在 Vin=1.6V 时稳定运行

    "我能否按照以下步骤测试此参数。
    1.强制2V 输入并将输出设置为3.3V 并加载100mA (请确认此电流)
    2.降低输入电压,使其为1.6V  1.8V。 确保在输入电压为1.6V 1.8V 时、输出电压和电流也应保持稳定。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您耐心输入长重放邮件和详细答案。 这澄清了我的疑问。