This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:RSYNTH_RSYNTH 绝对最大额定电压

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665902/ucc28070-rsynth_rsynth-absolute-maximum-rating-voltage

器件型号:UCC28070

你(们)好

我能否找到 RSYNTH 引脚的绝对最大额定值的电压值?(最小值、最大值)

我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    RSYNTH 上允许的最大电压由将 RSYNTH 连接至 Vref 禁用斜率合成功能这一事实暗示。 我会使用 VREF 作为绝对最大额定值。 不应允许该引脚低于0V。

    此致

    Colin