This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:在直流/直流转换器中使用环形变压器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665853/lm5026-using-toroid-transformer-in-dc-dc-converter

器件型号:LM5026

朋友们、您好!

我想用环形磁芯变压器替换 LM5026EVM 中的变压器。 我很少见到有人在直流/直流转换器中使用环形变压器。 即使在 TI 参考设计或评估板中、也没有任何设计使用 Toroid 磁芯变压器完成。 有人可以向我解释为什么没有人更喜欢环形磁芯变压器?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿内什

    我的意见是:

    不能使用环形变压器没有根本原因、但有一些实际原因。

    环形变压器很难缠绕、尤其是电线较重的电源变压器

    同样、无法在环形变压器上添加从初级侧到次级侧的内部静电屏幕。

    控制一次侧-二次侧电容以及如何在"正常"变压器中的绕组长度上分布更容易。

    几乎不可能在环形变压器中放置一个间隙-我知道在有源钳位正向拓扑中不需要一个间隙、但有时会使用一个小间隙来使变压器具有一定的直流偏置能力。

    环形变压器不使用线圈、这意味着绕组从环形线圈中脱离为导线、而不是整齐地焊接到绕线槽的引脚上。 -当然,它们可以安装在某种形式的托盘上。 变压器上的引脚使测试更轻松、并使组装到成品中的速度更快、并且减少了误差。

    EMI 可能会产生一些二阶效应-很难屏蔽附近的组件免受来自环形变压器绕组的电场的影响-尽管来自环形线圈的杂散磁场应略低于来自"正常"变压器的磁场。

    我想不出为什么环形变压器会更好、并且对于给定的性能水平而言、它们可能会更昂贵。

    所以、在说了所有这些之后、请随意进行实验。

    此致

    Colin