This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:关于数据表图

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665830/lm27761-about-datasheet-figure

器件型号:LM27761

 图1处的5.5V 输入纹波电压为什么大于3V ? 此外、请告诉我轻负载下纹波增加的原因。

我 想查看 PSRR 频率图。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitamura-San、

    纹波更高、因为在较高的输入电压下有更多的开关纹波。 假设不同输入电压的 LDO PSRR 相同、这会产生更大的输出纹波。 此外、该 IC 还在轻负载下具有省电模式、可增加纹波以提供更好的效率。

    您需要什么输入电压、输出电压和输出电流? 您在为什么供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Glaser 先生

    感谢您的回答
    Vout=-3V、Vin=5V、Iout=100mA
    您能否提供 PSRR 图?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般而言、此类特定数据最好由客户在其确切的电路板/设计上获取。 PSRR 图需要什么? 您是否有需要满足的特定噪声目标或需要抑制的纹波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将与客户讨论。
    谢谢你。