This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:BQ501210 (无线充电发送器)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664367/bq501210-bq501210-wireless-charging-transmitter

器件型号:BQ501210

我已经了解了 TI 产品系列并获得了 IC -BQ501210 (无线电源发送器,15瓦,WPC 1.2.2)。

您能不能告诉我、它可以支持单线圈多器件谐振充电。

此外、如果 TI 有另一个用于谐振无线充电的 IC (15瓦输出、WPC 1.2.2)、请将详细信息发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    bq501210 (或其他 TI 器件)不支持谐振充电。

    此时、WPC 未添加谐振充电(WPC 1.2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我们是否可以使用相同的发送器线圈为智能手机和智能手表充电? 我的意思是、如果我们为智能手表充电、发送器线圈的尺寸会有所不同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
     
    "我们是否可以使用相同的发送器线圈为智能手机和智能手表充电?" 这  取决于智能手表线圈和 设计。   标准 Qi TX 线圈较大、交流场较大、与典型的 RX 线圈相比、后者小得多、出现了几个问题。  由于 两个线圈的比率(低效率) 、线圈到线圈耦合是一个问题、 而手表中更多的金属 位于交流场(加热)中。  这两个问题都可以解决、但在设计过程的早期需要注意。

     可以使用更小的 TX 线圈、但这是非 Qi、是一种客户设计。

    另请参阅:

    www.ti.com/.../slyt570.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    我们希望在我们的项目(移动电源)中实现自由定位无线充电。

    这是可能的、没有谐振吗? 如果、请建议我们使用线圈(A6..??) 和 IC (15瓦)。