This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:您是否建议使用开关充电器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664353/bq21040-do-you-have-suggest-for-switch-charger

器件型号:BQ21040

尊敬的先生:

       由于我们的 PCB 上有湿度传感器、因此当我们使用线性充电器为电池充电时、它会受到影响。 您有没有关于开关充电器的建议? 以下是我们的电池状况。

切换

2.充电器电流低于1A

3.7V/240mAh 锂聚合物、  

4.独立

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您能否描述湿度传感器导致无法使用线性充电器且需要开关模式充电器的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

           感谢您的回复。 主要问题是  线性充电器(BQ21040)的温度升高、 这会影响 湿度传感器的精度。 因此、我们希望寻找开关充电器来提高效率并降低充电器的温升。 TI 是否具有 适用于小型电池的开关充电器?

    最恰当的考虑

    Jason