This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:电池耗尽后拒绝调节 VSYS 上的电压

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662534/bq24296-refuse-to-regulate-voltage-on-vsys-after-battery-depletion

器件型号:BQ24296

你(们)好。

我们目前遇到 bq24296的一些奇怪行为。 电池电量耗尽后、充电器会以任何方式拒绝调节 VSYS 输出上的电压。 对于电量耗尽的电池、电压保持在500mV 左右、大约为1.3V。 对于略低于2.5V 阈值的电池、VSYS 也保持在500mV 左右。 将电池从电路板上取出并放回、这是以前让电池恢复运行的唯一方法。 电池当前不受保护。 可以说、将电池正极端子连接到充电器的 BAT 输入的节点还包含一个电阻式分流器、或通过微控制器监控电池电压。

首先、我们认为它可能与充电器配置相关、因为我们禁用了 I2C 看门狗计时器。 但是、在我们停止配置'Charger Enable'位和'BATFET'位后、这种情况再次发生、因此这种假设现在证明是错误的。 到目前为止,这种情况也只发生了三次。 这首先发生在圣诞节假期。 直到上周末其他两块电路板出现故障、我们才能够再次重现此错误。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当一个有效的输入源被施加到 VBUS 上时、您是否会看到这种情况?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    很抱歉耽误你的时间、我在过去两天都不在办公室了。
    当一个有效的输入源被施加到 VBUS 上时、实际上会发生这种情况。

    谢谢、
    Julien B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

    发生这种情况之前和之后、您是否有充电器的寄存器读数?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    不幸的是、我无法检索这两个文件。 此时寄存器状态未保存到任何类型的日志中、为电路板供电会覆盖当前寄存器状态。
    但是、 我们现在确实有一个日志、它当前跟踪 bq24296寄存器以用于调试目的、因此、如果再次发生这种情况、或者如果我有某种方法手动引发此错误、我将能够提供这些日志、因为现在我们无法继续 进行了一些操作。

    此致、
    Julien B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Julien、

    bq24296具有可禁用转换器的 HIZ 模式。 在这种情况下、电池电量耗尽可能会导致充电器自动禁用 BATFET、从而不会进一步对电池放电。 如果以任何方式启用此 HIZ 模式、则在上述条件下是否会导致此情况。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我非常确信、每次出现此错误时都会启用 HIZ 模式。 我将在进一步调试中研究这个方向。
    我知道可以通过 I2C 手动激活 HIZ 模式、也可以按照数据表修订版 C 的§9.3.1.3.1和§9.3.1.3.6中的说明进行操作。在其他情况下 PMIC 自动激活 HIZ 模式吗?

    谢谢、
    Julien B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Julien、

    OTG 和 PSEL 引脚的默认状态是什么?

    就数据表中该部分所述的 HIZ 而言、如果充电器的 BAT 引脚上的电压升至3.6V (VBATGD)以上且检测到100mA 的电源、则启动时的输入电流限制检测会强制充电器进入 HIZ。

    如果仍然存在欠压或过压事件、充电器也会进入 HIZ 状态。 欠压将低于3.9V (典型值)、或者 VBUS 电压始终低于 VBAT (引脚)- VSLEEP。 就过压而言、高于6.4V (典型值)的 VBUS 将产生类似的结果。

    另一个条件是 SYS 引脚过载。 如果 SYS 上有输入不支持的重负载、则充电器将被强制进入 DPM 状态、即 IINDPM 或 VINDPM。 如果电池电量耗尽、这些模式会导致 SYS 电压下降、从而保持对输入源的调节。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    默认情况下、PSEL 被上拉、OTG 被下拉、从而产生100mA 的输入电流限制。 然后、微控制器确定 USB 端口的功能、然后相应地设置 PSEL 和 OTG、并在插头动作和检测终止之间存在延迟时再次运行输入电流限制检测。 我们还会执行 HIZ 停用。

    因此、我知道我们涵盖了我们应用中的所有 HIZ 案例。

    谢谢、
    Julien B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien、

    您是否验证了系统未恢复时输入是否过载?

    另一个问题是、当转换器尝试打开时、SYS 上是否有负载。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    当系统未恢复时、输入不会过载。 在这些情况下、系统仅消耗几毫安。

    此致、

    Julien B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Julien、

    因此、您确定自己涵盖了应用中的所有 HIZ 案例。

    您能否获取 VSYS 下降的波形、同时捕获充电器的 VBUS、VBAT 和 SW? 我想了解在您失去 SYS 电压时发生的情况。


    此致、
    Joel H