This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS795:如何使用 TPS79533降低 Vin 上的瞬态骤降

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665816/tps795-how-to-reduce-transient-dip-on-vin-using-tps79533

器件型号:TPS795

您好!

在我的既定设计中、 TPS79533稳压器由5V 电源供电、该电源也为微控制器供电。  同一微控制 器可在工作期间的腔内时间启用 TPS79533。  有时、5V 电源上的电压下降会使微控制器升级。  我当然可以在输入侧的稳压器附近添加额外的100uF 电容器、这非常有帮助。

这是最佳解决方案吗?  一种更好的方法是在 NR/FB 和接地端之间添加电容器、从而减缓 TPS79533的启动速度、从而减少电压骤降吗?

非常感谢您查看并考虑我的问题。

此致
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    TPS795的启动时间非常短:在电气特性表中典型值为50 - 110 μ s。 在 NR 引脚上放置一个电容器将减缓误差放大器基准输入的上升速度、并在启动期间降低 LDO 输出斜升速率。 这将减少5V 输入中的下降。 NR 引脚上最高可使用0.1uF 电容器。 如果这未能充分减少压降、您可以在5V 输入上添加额外的电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    非常感谢您快速回复我的查询。 最好得到确认。 是的、这些稳压器启动速度非常快。 我将按照您的建议进行操作、并在 NR 和 GND 之间安装0.1uF。 如果 DIP 仍然不可接受、我将考虑在5V 输入上增加电容。

    此致
    Dave